请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6287B25 工具与软件:
嗨、团队:
您能帮助分享 VSET 引脚电路的结构和原理吗? 客户想知道 VSET 电路结构中是否有滤波器电路。 因为他们担心、如果 在一个原理图设计中使用 I2C 版本和非 I2C 版本、VSET 引脚上会有一些噪声。 因此、他们需要了解 VSET 引脚的内部结构。
据我所知、这种设计工作原理的内部电路通常是对 VSET 的电流进行采样、然后确定输出电压。 因此、输出电压通常在启动时决定。 TPS6287B25是否也在相同的逻辑下工作? 如果是、启动时是否也要确定输出电压? 输出电压稳定后、在非 I2C 版本中、输出电压是否会由 VSET 电阻器更改?