This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892EVM:在 FPWM 下加电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424963/tps552892evm-power-on-in-fpwm

器件型号:TPS552892EVM

工具与软件:

您好!

我们测试了 TPS552892EVM、发现其上电时有些不稳定、峰值~13.46V、

VOUT 设置为 EVM 默认值= 12V。 MODE = FPWM、IOU = 0A。

我可以知道你这边有同样的行为吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们设置 Rfsw= 49.9k Ω 和 FPWM 模式、但仅以195khz 频率工作、因为数据表计算结果显示为400kHz、我是否可以让频率出现问题?

    Vin = 12V Vout = 12V

    通道1:SW1

    通道2:SW2

    通道3:输出电压

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。 我将在今天晚些时候讨论这一点。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于问题1、它是器件在启动期间的正常行为。 我们有从 PFM 模式到 FPWM 模式的5步过渡。 如果您设置 PFM 模式、则不会发生这种现象。

    对于问题2、此时器件在降压/升压模式下工作、因此每种模式的频率减半、总频率仍为400kHz。 您可以略微降低或增加输入电压、以使器件在降压或升压模式下工作、然后开关频率将为400kHz。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    1. 调整输入电压以进入降压模式或升压模式、频率将恢复到设置的400kHz。 但是、不同负载的转换电压会有所不同。

      4.1三种不同模式的转换条件是什么?

      4.2为什么在降压-升压模式下有分频设计?

    2. 建立输出电压后、从 PFM 转换到 FPWM 需要5个周期。

      5.1在空载条件下、由于 PFM 不锁定最低频率、在这5个周期内、工作频率是否有可能降至音频范围内?

      5.2类似地、在空载条件下、参考之前由 Jack 提供的上电波形、Vout 遇到过冲问题、其设置为12V、但尖峰高达13.46V。 可以使用哪些方法来改进这一点?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    4.1您是说输出电压会随输入电压的变化而变化? 除非触发电流限制、否则电压不应变化。 您能介绍不同模式下的 Vin Vout Iout 规格吗?

    4.2因为如果没有该功能、 在降压/升压模式下、频率将加倍、开关损耗将增加、效率将下降。

    5.1 这是可能的。 但启动过程只有4ms、这对于您的应用是否重要?

    5.2您可以将其视为类似于瞬态过冲条件。 通过添加输出电容器并优化补偿参数(增加交叉频率)会有所帮助。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    4.1您是说输出电压会随输入电压的变化而变化? 除非触发电流限制、否则电压不应变化。 您能介绍不同模式下的 Vin Vout Iout 规格吗?

    =>当输入电压变化时、由于输出电压是固定的、升压和降压模式之间的变化阈值是多少。

    5.1 这是可能的。 但启动过程只有4ms、这对于您的应用是否重要?

    =>我们担心最大 13.46V 可能会导致输出异常、因为它有(13.46-12)/ 12 = 12%的误差。

    似乎在 FPWM 模式下、您的 EVM 上也有该12%的误差?

    5.2您可以将其视为类似于瞬态过冲条件。 通过添加输出电容器并优化补偿参数(增加交叉频率)会有所帮助。

    =>建议什么1)添加输出电容值2) 优化 Vin11~13V 至 Vout 12V 中的补偿值?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    4.1模式转换有一些标准。 该阈值不是固定的(不同的输出电压、开关频率)。

    5.1是否修改 EVM? 通常、误差不会是那么大。 5%是一个合理的范围。

    5.2它取决于您当前的 BOM、包括电感器、输出电容器 PN 和负载电流。 通过实际测试、您可以略微添加一些陶瓷电容器或将电子电容器更改为更大的电容器。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    您的波形为 Vout =5V、您是否可以尝试更改 Vout =12V 并处于 FPWM 模式? 可能会在启动时看到相同的电压差。

    我正在与客户核实他们交换的其他 BOM。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将等待客户的 BOM 并在实验中进行测试。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    似乎是因为客户移除了输出电容器 C19、该 spkie 似乎可以被 客户接受、我将关闭该主题。 谢谢!

    Jeff