工具与软件:
您好!
我们测试了 TPS552892EVM、发现其上电时有些不稳定、峰值~13.46V、
VOUT 设置为 EVM 默认值= 12V。 MODE = FPWM、IOU = 0A。
我可以知道你这边有同样的行为吗?

谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们测试了 TPS552892EVM、发现其上电时有些不稳定、峰值~13.46V、
VOUT 设置为 EVM 默认值= 12V。 MODE = FPWM、IOU = 0A。
我可以知道你这边有同样的行为吗?

谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
对于问题1、它是器件在启动期间的正常行为。 我们有从 PFM 模式到 FPWM 模式的5步过渡。 如果您设置 PFM 模式、则不会发生这种现象。
对于问题2、此时器件在降压/升压模式下工作、因此每种模式的频率减半、总频率仍为400kHz。 您可以略微降低或增加输入电压、以使器件在降压或升压模式下工作、然后开关频率将为400kHz。
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
调整输入电压以进入降压模式或升压模式、频率将恢复到设置的400kHz。 但是、不同负载的转换电压会有所不同。
4.1三种不同模式的转换条件是什么?
4.2为什么在降压-升压模式下有分频设计?
建立输出电压后、从 PFM 转换到 FPWM 需要5个周期。
5.1在空载条件下、由于 PFM 不锁定最低频率、在这5个周期内、工作频率是否有可能降至音频范围内?
5.2类似地、在空载条件下、参考之前由 Jack 提供的上电波形、Vout 遇到过冲问题、其设置为12V、但尖峰高达13.46V。 可以使用哪些方法来改进这一点?
谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
4.1您是说输出电压会随输入电压的变化而变化? 除非触发电流限制、否则电压不应变化。 您能介绍不同模式下的 Vin Vout Iout 规格吗?
4.2因为如果没有该功能、 在降压/升压模式下、频率将加倍、开关损耗将增加、效率将下降。
5.1 这是可能的。 但启动过程只有4ms、这对于您的应用是否重要?

5.2您可以将其视为类似于瞬态过冲条件。 通过添加输出电容器并优化补偿参数(增加交叉频率)会有所帮助。
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
4.1您是说输出电压会随输入电压的变化而变化? 除非触发电流限制、否则电压不应变化。 您能介绍不同模式下的 Vin Vout Iout 规格吗?
=>当输入电压变化时、由于输出电压是固定的、升压和降压模式之间的变化阈值是多少。
5.1 这是可能的。 但启动过程只有4ms、这对于您的应用是否重要?
=>我们担心最大 13.46V 可能会导致输出异常、因为它有(13.46-12)/ 12 = 12%的误差。
似乎在 FPWM 模式下、您的 EVM 上也有该12%的误差?
5.2您可以将其视为类似于瞬态过冲条件。 通过添加输出电容器并优化补偿参数(增加交叉频率)会有所帮助。
=>建议什么1)添加输出电容值2) 优化 Vin11~13V 至 Vout 12V 中的补偿值?
谢谢!
Jeff