请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5748EVM 主题中讨论的其他器件:TLC6C5748-Q1
工具与软件:
您好!
我的客户希望总共驱动96个 RGB LED。 他们考虑使用 TLC65748-Q1、由于支持48通道、因此可驱动总共16个 RGB LED。 他们认为6个 TLC65748-Q1可驱动总共96个 RGB LED。 这是正确的吗?
总之、他们有一个问题。 PC 和 GUI 可以控制并评估多个 TLC6C5748 EVM? 如果愿意、一台 PC 和 GUI 最多可以控制/评估多少个 EVM?
此致、
K.. 平野