This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5748EVM:可通过一个 PC 和 GUI 同时控制/评估多个 EVM?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5748-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430576/tlc6c5748evm-multiple-evms-can-be-controlled-evaluated-together-by-one-pc-and-gui

器件型号:TLC6C5748EVM
主题中讨论的其他器件:TLC6C5748-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户希望总共驱动96个 RGB LED。 他们考虑使用 TLC65748-Q1、由于支持48通道、因此可驱动总共16个 RGB LED。 他们认为6个 TLC65748-Q1可驱动总共96个 RGB LED。 这是正确的吗?
总之、他们有一个问题。 PC 和 GUI 可以控制并评估多个 TLC6C5748 EVM? 如果愿意、一台 PC 和 GUI 最多可以控制/评估多少个 EVM?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    我们没有 GUI、只有 MSP432P4111上的示例代码。 当然、我们可以控制6个 TLC6C5748-Q1 EVM。

    BR、Gracie