This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:如何在通过 Kmid 和 Rfb1计算 RC1时得到 Kmid 值?

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428183/lm5145-how-to-get-the-kmid-value-when-i-calculate-the-rc1-by-kmid-and-rfb1

器件型号:LM5145

工具与软件:

您好、TI、我需要您的帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kingson:

    Kmid 就是这些电阻器设置的中频增益。 实际上、我在这里建议使用 LM5145快速入门计算器来推导补偿值。 只需确保输入正确的降额值和陶瓷 Cout 的电压。 目标交叉通常为开关频率的10-12%、这也会影响 KMID。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    抱歉、我做了错误的单击、向下投票。

    你给我的答案不是我想要的。

    您能否 在下图中提供有关"b"至"c"的更多详细信息?

    和更多关于(15)和(16)? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../LM5145-Control-Loop-Compensation-2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kingson:

    有关该推导的更多上下文、请参阅此处的公式18和19: https://www.edn.com/voltage-mode-control-and-compensation-intricacies-for-buck-regulators/。 假定两个补偿器零点与 LC 双极点并置、进而导致增益的单极滚降。 此外、FSW/2处的高频极点实际上并不影响~FSW/10处的交叉。

    (15)至(16)只是简单明了的简化、其中 kff 是 PWM 斜坡增益= Vin/Vramp (对于 LM5145、该值为15)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我已经深入研究了你的文章,并知道公式18 ;
    但我仍然对公式19感到困惑、如何通过"FP1=fESR 和 FP2=FSW/2"来简化公式18至19?
    我可以理解两阶系统(公式18)到单阶系统(公式19)、但仍然无法理解现有参数"(wo)^2"或"(1/sqrt (Loco))^2"(在公式19或 LM5145 DS 公式14中)?


    请记住、位于 FP1处的极点抵消了位于 fESR 处的零点、并且 FP2处的极点远高于交越点、可操纵等式13以及等式18明确指定的 Tv 表达式、从而得到等式19给出的简化表达式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kingson:

    请注意、两个零点会取消 LC 双极点、从而保留单阶滚降。

    此致、

    TIM