工具与软件:
您好、TI、我需要您的帮助、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tim
抱歉、我做了错误的单击、向下投票。
你给我的答案不是我想要的。
您能否 在下图中提供有关"b"至"c"的更多详细信息?

和更多关于(15)和(16)? 谢谢。

尊敬的 Kingson:
有关该推导的更多上下文、请参阅此处的公式18和19: https://www.edn.com/voltage-mode-control-and-compensation-intricacies-for-buck-regulators/。 假定两个补偿器零点与 LC 双极点并置、进而导致增益的单极滚降。 此外、FSW/2处的高频极点实际上并不影响~FSW/10处的交叉。
(15)至(16)只是简单明了的简化、其中 kff 是 PWM 斜坡增益= Vin/Vramp (对于 LM5145、该值为15)。
此致、
TIM
您好、Tim
我已经深入研究了你的文章,并知道公式18 ;
但我仍然对公式19感到困惑、如何通过"FP1=fESR 和 FP2=FSW/2"来简化公式18至19?
我可以理解两阶系统(公式18)到单阶系统(公式19)、但仍然无法理解现有参数"(wo)^2"或"(1/sqrt (Loco))^2"(在公式19或 LM5145 DS 公式14中)?
请记住、位于 FP1处的极点抵消了位于 fESR 处的零点、并且 FP2处的极点远高于交越点、可操纵等式13以及等式18明确指定的 Tv 表达式、从而得到等式19给出的简化表达式。