This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ79656与 BQ76952功能安全、UL1998/991

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430781/bq76952-bq79656-vs-bq76952-functional-safety-ul1998-991

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我想了解对需要通过 UL1998/991 (IEC60730)认证的 BMS 使用 BQ76952芯片与使用 BQ76952的要求。 BQ76952是否可以通过此认证、以及 BMS 需要启用哪些功能才能通过此功能安全认证。

这两种芯片之间的主要区别是什么?BQ79656为什么通过功能安全认证、而 BQ76952没有通过认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您可以申请获取有关我们器件的更多功能安全相关文档。 上一篇论坛博文涉及 UL2271认证的文档 、可帮助 说明如何获取 BQ76952功能安全文档。

    认证和标准 网站可以帮助显示我们的产品通过的所有认证以及哪些产品具有哪些认证。

    BQ79656之所以可以进行这方面的认证、是因为它符合汽车 ASIL-D 标准、而 BQ76952没有。  

    此致、
    Alexis