Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
我想了解对需要通过 UL1998/991 (IEC60730)认证的 BMS 使用 BQ76952芯片与使用 BQ76952的要求。 BQ76952是否可以通过此认证、以及 BMS 需要启用哪些功能才能通过此功能安全认证。
这两种芯片之间的主要区别是什么?BQ79656为什么通过功能安全认证、而 BQ76952没有通过认证?