This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:TPS92682-Q1控制问题

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431090/tps92682-q1-tps92682-q1-control-question

器件型号:TPS92682-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

根据图7.3、合成信号(SLOP 和 iSW)无法触发 VCOMP。 GATEx 如何确定它是打开还是关闭?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    我不理解 您的问题-" GATEx 如何确定它是打开还是关闭?"、"它"指的是什么?

    您的开关频率由时钟设置、当输出出现错误时、PWM 补偿会改变占空比。 如果 ISP 寄存器为0V、则占空比将达到最大占空比以进行适当补偿。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想确认 PWM 关断的条件。 由于 V_slop 的负斜率添加到 V_Isw、似乎无法触发 VCOMP。 这是否会导致 PWM 保持高电平(MOSFET 始终导通)?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    当检测到的开关电流 ViSW (与 VSLOPE 相添加)超过补偿器电压 VCOMP 时、PWM 将关闭。

    我知道您的困惑在哪里-根据您上面发布的图表、如果 VSLOPE 为负、ViSW + VSLOPE 可能永远无法到达 VCOMP。

    然而、当 ViSW 与 VSLOPE 连接时:

    ViSW = VSLOPE

    我们还可以假设:

    VSLOPE = VCOMP - m*Ts (m 为斜率)

    最后、我们可以根据 VCOMP 重新排列公式:

    VCOMP = Visw + m*ts.

    因此、如果 Visw + m*ts 超过 VCOMP、PWM 将关闭

    此致!
    Daniel