请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 工具与软件:
Dears、
客户在使用 LM1117IMPX-3.3时遇到一些问题。
3.3V 连接到500Ω 负载、+5V 由外部电源供电、外部输入电流为80mA。 移除1117、外部电源提供3.3V 电压、外部输入电流为7mA。
1.这是否意味着1117接地引脚泄漏73mA?

2.这是否意味着输出电容器只需要1uF? 大电容器是否会导致器件工作不稳定?

谢谢!
Arabella