This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431997/lm1117-lm1117

器件型号:LM1117

工具与软件:

Dears、

客户在使用 LM1117IMPX-3.3时遇到一些问题。
3.3V 连接到500Ω 负载、+5V 由外部电源供电、外部输入电流为80mA。 移除1117、外部电源提供3.3V 电压、外部输入电流为7mA。
1.这是否意味着1117接地引脚泄漏73mA?

2.这是否意味着输出电容器只需要1uF? 大电容器是否会导致器件工作不稳定?

谢谢!

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    感谢您的提问。

    1.您是否想知道此器件的接地引脚电流是多少? 这在数据表中列为静态电流:

    https://www.ti.com/lit/ug/snoa826/snoa826.pdf

    所需的最小输出电容为10 μ F。 将输出电容增加到超过该点将提高稳定性和瞬态性能。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah