This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:适用于 AM62x 的 TPS6521904

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431879/tps65219-tps6521904-for-am62x

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

使用 TPS6521904为 AM62供电的客户电路板  NRST 引脚  将始终下拉、我们检查原理图、有一个外部上拉、我们可以尝试移除 SOC、但 PMIC nrst 仍将为低电平。 我认为 PMIC 就是保护块、对于这种情况、您有什么建议吗? 这对我们很重要、请优先考虑这一点。

客户电路板:

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    您能否捕获输出、以查看上电是否存在问题。 NRST 引脚应在所有输出成功开启后置为有效。 您还可以读取寄存器、以查看上电序列期间是否发生了任何故障。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回答。 NRST 没有值并保持0。

    ‘s 在 SK-AM62B-P1上的 TPS65219和从 TI.com 应用的样片之间有不同的符号、这点很奇怪。

    EVM 上的器件:

    从 TI.com 应用的器件。

    https://www.ti.com/tool/cn/SK-AM62B-P1 

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    不同的符号 应该可以。 您是否能够尝试其他建议? NRST 将保持为零、直到所有其他输出成功加电。

    Matt