请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、
工具与软件:
尊敬的 Expert:
使用 TPS6521904为 AM62供电的客户电路板 NRST 引脚 将始终下拉、我们检查原理图、有一个外部上拉、我们可以尝试移除 SOC、但 PMIC nrst 仍将为低电平。 我认为 PMIC 就是保护块、对于这种情况、您有什么建议吗? 这对我们很重要、请优先考虑这一点。
客户电路板:
BR、
Biao