请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 工具与软件:
您好!
是名为"所有通道或一个通道的最大负载电流"的数据表。
意味着负载电流为2.5A、从而导致 所有通道的总电流为10A 的4倍2.5A、或者在2、5A / 4通道中=每通道0625A?
谢谢
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
是名为"所有通道或一个通道的最大负载电流"的数据表。
意味着负载电流为2.5A、从而导致 所有通道的总电流为10A 的4倍2.5A、或者在2、5A / 4通道中=每通道0625A?
谢谢
BR