This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:数据表最大负载电流

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431500/tps4h160-q1-datasheet-maximum-load-current

器件型号:TPS4H160-Q1

工具与软件:

您好!

是名为"所有通道或一个通道的最大负载电流"的数据表。

意味着负载电流为2.5A、从而导致 所有通道的总电流为10A 的4倍2.5A、或者在2、5A / 4通道中=每通道0625A?

谢谢
BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    每个通道的最大负载电流。 因此、每个通道在理想情况下可以处理2.5A 电流、但由于互热(如果一个 FET 导通、而另一个 FET 发生轻微的温度变化)、如果使用所有四个通道、则可能约为2A。  

    谢谢!

    Rishika Patel