This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:反向电流模式

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP, TPS7H4001-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431871/tps50601a-sp-reverse-current-mode

器件型号:TPS50601A-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4001-SP

工具与软件:

您好、E2E:

   这些问题适用于关键的长期航天飞行任务:

  • 与在连续向导通模式下运行 TPS50601A-SP 相比、在反向电流/非连续模式下运行 TPS50601A-SP 会受到不利影响、具体包括纹波/噪声电压、瞬态响应、调节等
  • PSPICE 瞬态模型是否包括 TPS50601A-SP 在反向/不连续模式下运行时的准确行为。
  • 是否建议使 TPS50601A-SP 设计保持在连续正向导通模式下运行、或者设计的器件是否可在反向电流/不连续模式下实现与连续正向导通模式类似的性能?
  • 是否有效率与开关频率间的关系曲线、在数据表中找不到? 通常在较低的频率下运行效率更高、但这会使反向电流加剧。

 

对于上下文:

我们已经分析了 VRM 的最大电流负载、现在我们在最小电流负载下对设计进行了仔细检查。   在负载电流非常低时的情况并非意外、电感器纹波电流可能会反向、例如(电感器纹波电流)/2 >(负载电流)。  执行一些极端 what-IFS 可以帮助了解器件的行为、我们看到电感器电流反向、变为零、PH 节点达到 Vin+0.5V、表示反向电流可能会流回高侧 FET。   如果在反向/不连续电流模式下操作器件时有任何不利影响、如果有、我们需要了解这些影响是什么。

谢谢!

-John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您似乎正在描述的是同步降压转换器的预期运行情况(强制 CCM)。 TPS50601A-SP 预计会在此情况下运行、并且该器件已就此进行测试。

    PSPICE 模型应代表其整个输出电流范围内的器件。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、

     因此该部件设计为在电流变为负值时强制 CCM、并且在强制 CCM 期间预计不会产生不利影响、包括可靠性不会下降、正确吗?

    此外、是否有效率与开关频率间的关系曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、在通常需要 DCM 运行的低电流下、该器件设计为使电感器电流变为负值以强制 CCM 运行。

    遗憾的是、该特定器件似乎只有  一个开关频率的可用效率图。 如果您只是想大致了解开关频率对效率的影响、我们的一些较新同步降压转换器(如 TPS7H4001-SP)在 VIN、VOUT、IOUT 和开关频率范围内提供了多个效率图(TPS7H4001-SP 效率图)。 当然、这是不同的器件、因此 TPS7H4001-SP 中的效率图不会直接适用于 TPS50601A-SP。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、我们将相应地继续- John