This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:TPS22995RZGR

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430797/tps22995-tps22995rzgr

器件型号:TPS22995

工具与软件:

你(们)好  

我们使用 TPS22995RZGR 负载开关、根据数据表、该负载开关具有500k 的内部下拉电阻、但如果我们检查负载开关、则在未产生使能信号时仍产生输出电压。

当我们连接万用表以检查使能信号时、输出突然关闭;当我们同时用手按下此负载开关时、输出关闭。 我们始终连接外部下拉电阻以提供默认状态。

请检查此问题并帮助解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    可以看到 EN 悬空时的 Vbias 值是多少。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    VBIAS 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 Vout 处有任何放电路径吗? 您能告诉我您的负载情况吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    请找到原理图的屏幕截图,输出是3.3V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您能否确认您是否担心在 EN 为低电平时看到 Vout。

    您能否在输出端使用一些放电路径对此进行测试(例如使用1k Ω 电阻器)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    此器件具有内部下拉电阻、但我认为它不起作用、我们要将外部100k 下拉电阻连接到使能引脚、然后当 EN 为低电平时、仅负载开关输出关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用输出端的一些放电路径(例如使用1k Ω 电阻)对此进行测试?

    您检查过这个吗? 否则、请在 EN 使用100k 从外部下拉而不使用外部下拉的情况下检查此情况。

    此致、
    Arush