请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22995 工具与软件:
你(们)好
我们使用 TPS22995RZGR 负载开关、根据数据表、该负载开关具有500k 的内部下拉电阻、但如果我们检查负载开关、则在未产生使能信号时仍产生输出电压。
当我们连接万用表以检查使能信号时、输出突然关闭;当我们同时用手按下此负载开关时、输出关闭。 我们始终连接外部下拉电阻以提供默认状态。
请检查此问题并帮助解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们使用 TPS22995RZGR 负载开关、根据数据表、该负载开关具有500k 的内部下拉电阻、但如果我们检查负载开关、则在未产生使能信号时仍产生输出电压。
当我们连接万用表以检查使能信号时、输出突然关闭;当我们同时用手按下此负载开关时、输出关闭。 我们始终连接外部下拉电阻以提供默认状态。
请检查此问题并帮助解决。
您能否使用输出端的一些放电路径(例如使用1k Ω 电阻)对此进行测试?
您检查过这个吗? 否则、请在 EN 使用100k 从外部下拉而不使用外部下拉的情况下检查此情况。
此致、
Arush