This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:背光升压不稳定、有时将电压升高到30V、芯片变得很热

Guru**** 2509465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426404/tps65154-backlight-boost-is-unstable-sometimes-raises-the-voltage-to-30v-and-the-chip-get-very-hot

器件型号:TPS65154

工具与软件:

上述应用电路在我们的大多数电路板中按预期工作、但在某些情况下、背光 Boost3转换器变得不稳定、LED 阳极(TP15)上的电压升高至约30V、LED 阴极(TP16)上的电压升高至约10V、这会导致大量耗散、芯片会变得很热(超过90摄氏度)。 此故障情况有时会在 PWM 占空比发生变化时引发。 但在某些电路板中、我注意到即使我用手触摸 C24、也会出现故障情况。 连接到 COMP3的补偿电容器似乎非常关键。 如何才能使它更稳定? 添加电阻器? 您能给我建议一些要测试的值吗? 可能是 PCB 布局问题吗?

在故障上图中、C1黄色连接到 LED 阴极(TP16)、C2绿色连接到 LED 阳极(TP15)、C3橙色连接到 PWM 信号(引脚38)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    首先、您可以尝试减小或增大 C24、看看升压3的性能趋势。 如果您可以测量 Boost3 SW 节点电压、COMP3电压和 Boost3电感器电流的波形、会很有帮助。 您可以检查开关占空比是否稳定。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、占空比稳定(频率为600kHz)、但如果我使用探头触摸 COMP3电压、开关将停止工作。 我试图提高 C24值、但没有成功、我将尝试降低该值。 我目前无法测量电感器电流、我需要电流探头。

    C1 (黄色)是 Boost3 SW、C2 (绿色)是升压输出电压 TP15

    在故障模式下(输出电压37V)

    在正常模式下(输出电压17V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    您是否已尝试将 IC 切换到另一个已知良好的电路板、并将已知良好的 IC 移至有此类问题的电路板? 这称为 ABA 测试、根据该测试、我们可以了解该问题是出在 IC 还是在于电路板。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我没有发现任何新东西、但我注意到在数据表的建议布局部分中、原理图中没有一个与电容器 COMP3串联的电阻器、这可能有用吗? 原理图或布局哪个是正确的?

    Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    是因为您将 COMP3直接连接到 PGND? 我可以看看您自己的布局吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    根据数据表中的原理图建议、COMP3 (引脚40)连接到 C24-1、C24-2 I 连接到 GND。 不过、在布局示例中、原理图中没有一个电阻器。 我遵循了电路板数据表中的原理图。

    相同的缩放图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    是否将 COMP3电容器 GND 和升压电源 GND 连接在一起、这可能会涉及一些噪声、是否可以分离 GND?

    如果您可以在正常和不稳定条件下向我发送 COMP3波形、将会很有帮助。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    C3橙色连接到 COMP3引脚。

    正常条件:

    不稳定条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试用导线将 C24连接到另一个 GND 焊盘、现在似乎更可以了、如果我用手指触摸 C24、电压会保持稳定。

     我将修改所有电路板、在下一个电路板版本中、您是否建议我在 COMP3的 C24中添加一个串联电阻器? 使用什么价值?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    与 C24串联的电阻器也用于调整环路、您可以为其保留一个焊盘、并首先放置一个0欧姆电阻。 然后根据实际环路性能调整其电阻。

    BR

    Patrick