This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 - PG 引脚闪烁且 REGN 复位

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429138/bq25750-bq25750---pg-pin-flickering-and-regn-being-reset

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我正在基于 BQ25750开发一种电池充电器、对我的电路板有一些奇怪的行为。

该充电器专为8S 锂离子电池而设计、充电电流为11A。

对于记录:

我设法得到充电成功地启动充电周期;

我可以 通过 Battery Management Studio 软件读取所有寄存器并启用/禁用充电;

问题:

有时、当我禁用位"EN_CHG"时、PG 和 REGN_LDO 电压开始开启和关闭(在视频中、蓝色 LED 电源正常、绿色为 REGN_LDO);

过了一段时间、如果 EN_CHG 被禁用并且 PG LED 闪烁、EN_CHG 位自行恢复至高电平并启用充电;

在 PG 闪烁的这段统计数据期间、我将电池连接到充电器、并且转换器负载侧的所有 MOSFET 和 BAT_FET 均损坏(全部短路);

我更换了损坏的组件、现在电路板正常工作(当我禁用充电时 PG LED 仍然闪烁)、这次我移除了 BAT_FET、因为我不需要它们。

e2e.ti.com/.../CSM_5F00_1_2D00_0_2D00_0_5F00_FW7_5F00_Prototipo_5F00_1_5F002D005F00_Schematic.PDFe2e.ti.com/.../Debug.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚遇到了另一个问题:

    板由32V 供电、我连接了电池、开始充电。

    充电过程中、我开始降低电源电压、这样就可以测试充电器的输入电流能力。  

    当电压达到26V 左右时、电源进入 CC 模式、关闭。

    之后、标有 X 的 MOSFET 损坏:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    感谢您与我们一起完成这一工作。 我会在本周晚些时候给大家介绍。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan。

    我更换了损坏的组件、现在电路板再次正常工作。

    我注意到 PG 和 REGN 的闪烁行为仅在我禁用充电并启用 ADC_EN 位时发生。 我想、当充电被禁用时、IC 仅在短时间内打开 REGN_LDO、仅为了 ADC 读取读数、然后关闭、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    我正在浏览您的原理图、并且我有一些评论:

    • 我建议移除栅极下拉电阻器 R33、R44、R45和 R46
    • 我建议在靠近开关晶体管的 VSYS 和 P_OUT 上安装一个1µF 电容器。 电容器有助于滤除高频噪声。 但是、这不会影响您目前看到的行为。
    • 确保 QOSS 的 SW1/SW2上的电容小于160nF。
    • SRN/SRP 和 ACN/ACP 滤波电容器需要为100nF。 即 C7、C8 C72和 C73。
    • 此外、您是否正在使用 BQ25750? 引脚32需要连接到 SYS 节点 . SYS 引脚附近还需要200nF 电容。

    是的、开启 EN_ADC 会使 REGN 导通。 不过、在 ADC 开启时、PG 不应该闪烁。

    如果您遇到任何其他电路板问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    感谢您的支持! 今天,我做了一些成功的测试,但我的 MOSFET 再次损坏。 (我进行的所有测试都是在充电电流小于3A 的情况下进行的)您是否认为所有这一切都是由连接到 VAC 的引脚32引起的?

    此外,在测试期间,我注意到"死区时间"非常少,或 abscet。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    我有几条建议。

    是否有特别导致 FET 断开的测试?

    您能否以并联方式移除 FET、从而总共使用4个 FET? 那么电路是否仍然有问题?

    此外、在测试期间、我注意到"死区时间"非常小、或 abscet。 是否正常?

    您在 HIDRV 和 LODRV 之间看到了多少死区时间? 大多数时候、死区时间真的很短。 不过、死区时间可以通过 I2C 命令来增加。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    今天我无法继续测试、但下周我会继续测试。

    关于死区时间、看起来两个 MOSFET 同时关闭、下面是一些屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记描述每个通道中有哪个信号了。

    通道1 - HIDRV2
    通道2 - LOWDRV2
    通道3 - SW2
    通道4—VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    感谢您提供的信息。 我将了解一下、下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    我正在查看这些波形、但我对它们没太多了解。 您能回答几个问题来帮助我吗?

    输入电压、输出电压和充电电流是多少?

    VBAT 上的负载是多少? 您知道为什么 VBAT 是方波吗?

    是否使用单端探头测量 HIDRV2?

    除了这些问题,它看起来不像 HIDRV2和 LODRV2同时打开。 您可能需要在 HIDRV 和 LODRV 上进行放大、以查看是否存在死区时间问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我还看到您将该线程标记为已解析。 我只想确认您的问题已首先得到解决。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan。

    输入电压:12V

    输出电压:33、6V

    充电电流:从未使用超过3A 的电流进行过测试;

    我说这错误、电池电压为紫色、绿色是节点 SW2。

    我的意思不是将问题标记为已解决、我现在可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan  

    是否有其他通信方式? 如果可能的话,我想分享一些关于布局的信息,但我不能把它发送到这里,因为它是私人的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    感谢您的澄清。 这些波形看起来不会发生击穿。 不过 HiDRV 看起来有点奇怪。 如果可能、您是否可以使用差分探头测量 HIDRV?

    此外、您是否尝试过仅使用4个开关 FET?

    如果您向我发送朋友请求、我们可以通过私人消息进行通信。 这对您有用吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    我发送给您的这些屏幕截图是仅使用4个 MOSFET 拍摄的。

    我认为 HIDRV 信号很奇怪、因为转换器处于不连续模式。

    我向您发送了朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateus:

    感谢您的澄清。 我将在那里给您回复。 我将把该线程标记为现在已解析。

    此致、
    埃森·加洛韦