Other Parts Discussed in Thread: LM3406, TPS92515HV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3406HV 主题中讨论的其他器件:LM3406、 TPS92515HV-Q1
工具与软件:
我们需要设计一个具有19VDC 至48VDC 输入电压以及最高80mA LED 电流的 LED 条带。
应该可以通过两条线的调光(打开和关闭电源)来调暗 LED 条。
在先前的设计中、我们使用了 LM3406。 您是否有此功能的替代产品?