This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:用于两线调光的 LED 驱动器 DC/DC

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406, TPS92515HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432468/lm3406hv-led-driver-dc-dc-for-two-wire-dimming

器件型号:LM3406HV
主题中讨论的其他器件:LM3406TPS92515HV-Q1

工具与软件:

我们需要设计一个具有19VDC 至48VDC 输入电压以及最高80mA LED 电流的 LED 条带。

应该可以通过两条线的调光(打开和关闭电源)来调暗 LED 条。

在先前的设计中、我们使用了 LM3406。 您是否有此功能的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们有多个具有类似功能的转换器。 您为何要开关 LED 驱动器? 您希望了解新款转换器的哪些特性、以便我提供定制建议。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更低的价格和更小的占用空间。 新器件可能已经上市了。 LM3406很旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对!

    以下是一些建议:

    我认为这一步最适合您的应用- TPS92515HV-Q1

    这是另一项建议、即 LM3409HV-Q

    希望这对您有所帮助。

    此致!
    Daniel