请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561-Q1 工具与软件:
各位同事、大家好!
要激活抖动、该引脚应连接到 GND。
在我已经看到的 Datasheed 中、设备具有用于激活和停用的施密特触发器: 
问题是:
该引脚的输入电流有多大、或者该输入的等效电路图?
在客户应用中、他们将 该引脚通过下拉电阻连接到 GND、而不是直接连接到建议的引脚。
通常、他们需要知道是否需要最小的 GND 电阻(以及该值) 来确保抖动的激活。
谢谢!
Daria