This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:DITHOFF 引脚

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431987/lm51561-q1-dithoff-pin

器件型号:LM51561-Q1

工具与软件:

各位同事、大家好!

要激活抖动、该引脚应连接到 GND。

在我已经看到的 Datasheed 中、设备具有用于激活和停用的施密特触发器:


问题是:
该引脚的输入电流有多大、或者该输入的等效电路图?

在客户应用中、他们将 该引脚通过下拉电阻连接到 GND、而不是直接连接到建议的引脚。
通常、他们需要知道是否需要最小的 GND 电阻(以及该值) 来确保抖动的激活。

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    我们不指定该引脚的输入电流。 但是、由于它是比较器的输入、流入该引脚的电流非常低。
    因此、可以使用下拉电阻器、并且可以使用微控制器等来完成激活。

    此致

    Moritz