This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:PORT_CONTRL 寄存器

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431866/tps25730-port_contrl-register

器件型号:TPS25730

工具与软件:

第一个 PDO 的 TPS25730技术参考手册定义(表2-5)针对双角色电源和双角色数据标志规定"这将由 PORT_CONTRL 寄存器中的 ProcessSwapToSink、ProcessSwapToSource、InitiateSwapToSink 和 InitiateSwapToSource 字段的逻辑"或"覆盖。  但是、我在 TPS25730文档中的任何其他位置都不能看到对 PORT_CONTRL 寄存器的引用。 这是一个用户可读或可设置的寄存器吗?  它是通过 ADCINx 引脚初始化的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:  

    端口控制是由 ADCINx 引脚初始化的内部寄存器。 该寄存器不用于用户读取或配置。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 也许您可以注意改进文档、然后删除对实现中隐藏详细信息的令人困惑的引用。