请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具与软件:
第一个 PDO 的 TPS25730技术参考手册定义(表2-5)针对双角色电源和双角色数据标志规定"这将由 PORT_CONTRL 寄存器中的 ProcessSwapToSink、ProcessSwapToSource、InitiateSwapToSink 和 InitiateSwapToSource 字段的逻辑"或"覆盖。 但是、我在 TPS25730文档中的任何其他位置都不能看到对 PORT_CONTRL 寄存器的引用。 这是一个用户可读或可设置的寄存器吗? 它是通过 ADCINx 引脚初始化的吗?