This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:器件未进入 OTG 模式

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426039/bq25792-device-not-entering-otg-mode

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 TPS25751

工具与软件:

我的设计采用了 TPS25750和 BQ25792。 电路板成功协商了插入 USB 电源时的电压并使用它为电池充电。 但是、拔下电源时、它无法进入 OTG 模式。 如果我插入尝试协商高于5V 的电压的 USB 负载、TPS25750会 向 BQ25792发送无限循环的消息(如表1所示) 。 SW 引脚上有一些活动缓慢、但开关运行不正常。

这些消息按此顺序循环出现、但第一个消息的选择是任意的。

寄存器 寄存器 寄存器 寄存器
0x10 0x80     0x16 0xc0     0x14 0x1c      0x10 0x80
0x14 0x1c 0x01 0x0690 0x0D 0x4b 0x14 0x1c
0x11 0x00 0x03 0x0064 0x0B 0x026c 0x11 0x00
0x12 0x00 0x12 0x40 0x12 0x00
0x08 0x08 0x08 0x08
0x09 0x01 0x09 0x01
0x01 0x0690 0x01 0x0690
0x03 0x0064 0x03 0x0064

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我记得第一版 TPS25750固件存在一些问题。  我已将该主题迁移至支持 TPS 器件的团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    感谢您联系我们!

    我们建议在新设计中使用我们的后续器件 TPS25751。 TPS25750中存在一些已知问题、这些问题在 TPS25751中得到了解决、特别是与 PD +电池充电器配对相关的问题。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya、感谢您的快速响应。 是否有针对这些问题的权变措施? 我检查过的所有器件的 TPS25751D 都已缺货、我想避免 重新设计、以便在一个月内将 TPS25751S 用于高级设计项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您能否共享 json 文件和原理图? 我可以查看是否有任何权变措施。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我已经附上了原理图和配置 json。 感谢您观看。

    {"questionnaire":{"version":"7.0.4.7","answers":[0,2,2,1,0,null,1,null,1,null,0,16.8,1,0.04,0.32],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    感谢提供。 我将对此进行深入探讨、并在明天向您提供一些反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    一项建议是将 PDO1的电源路径更改为 PP3 (PPHV)、而不是 PP1 (PP5V)。  

    如果您发现行为有所改善、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、  

    我给你发送了一个朋友的请求。 请接受此项、以便我们可以发送私人消息。 可帮助您获得 TPS25751D 材料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    随着其他地方的对话继续、我将结束此主题。 如有其他问题、请随时打开新主题。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 和 Aya 的帮助和提议,并道歉我的迟回复。 我最终使用 S 模型进行了重新设计,因为有其他的板改进-和大学支付了加急运送;)