Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 TPS25751
工具与软件:
我的设计采用了 TPS25750和 BQ25792。 电路板成功协商了插入 USB 电源时的电压并使用它为电池充电。 但是、拔下电源时、它无法进入 OTG 模式。 如果我插入尝试协商高于5V 的电压的 USB 负载、TPS25750会 向 BQ25792发送无限循环的消息(如表1所示) 。 SW 引脚上有一些活动缓慢、但开关运行不正常。
这些消息按此顺序循环出现、但第一个消息的选择是任意的。
| 寄存器 | 值 | 寄存器 | 值 | 寄存器 | 值 | 寄存器 | 值 | |||
| 0x10 | 0x80 | 0x16 | 0xc0 | 0x14 | 0x1c | 0x10 | 0x80 | |||
| 0x14 | 0x1c | 0x01 | 0x0690 | 0x0D | 0x4b | 0x14 | 0x1c | |||
| 0x11 | 0x00 | 0x03 | 0x0064 | 0x0B | 0x026c | 0x11 | 0x00 | |||
| 0x12 | 0x00 | 0x12 | 0x40 | 0x12 | 0x00 | |||||
| 0x08 | 0x08 | 0x08 | 0x08 | |||||||
| 0x09 | 0x01 | 0x09 | 0x01 | |||||||
| 0x01 | 0x0690 | 0x01 | 0x0690 | |||||||
| 0x03 | 0x0064 | 0x03 | 0x0064 |
谢谢你