This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:具有交替模式的 PD3.1

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987DDK, TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430286/tps65987ddk-pd3-1-with-alternate-mode

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65988DKTPS65987、TPS65988

工具与软件:

您好!

我希望您在下面进行确认。
我知道 TPS65987DDK 支持具有交替模式的 PD3.1。
但是、我不确定这是否可用于 DP (显示端口)源端或仅用于 DP 接收端。

问题1。 此器件能否同时用于 DP 拉电流侧/灌电流侧?
问题2: 如果 Q1的答案为否、则哪个器件可用于具有 PD3.1交替模式的 DP 源端?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    感谢您联系我们!

    TPS65987DDK 支持 DisplayPort 拉电流和灌电流、可使用 GUI 工具进行配置。 请参阅以下有关 ts 的应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?DisplayPort=1730127909540&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    这是另一个问题。

    问题1。 我的理解是 TPS65987DDK 支持电路板器件类别正确吗?
    问题2: TPS65988DK 是否也支持 PD3.1?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、龙一  

    1- Bill board 支持通常仅适用于 Thunderbolt 设计。 这是用于 Intel 参考设计吗? 最终应用是什么?

    2 -是、两个 TPS65987/8 DK 均支持 PD3.1

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    > 1- Bill 板支持通常仅适用于 Thunderbolt 设计。 这是用于 Intel 参考设计吗? 最终应用是什么?

    否、这不适用于 Intel 设计。 在当前情况下、我们将仅使用 TPS65987DDK 作为 PD 源(DFP)、并采用交替模式(显示端口)。
    因此、我们将不要求板级器件类别。 但我想在将来的用例中对此进行确认。

    如果我们要将您的设备用作具有交替模式的 PD 接收器(UFP)(换句话说、我们要在显示器端使用您的设备)、建议使用哪种设备?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS65987DK (单端口)或 TPS65988DK (双端口)也支持具有 DisplayPort 的 PD 接收器。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    > TPS65987DK (单端口)或 TPS65988DK (双端口)也支持具有 DisplayPort 的 PD 接收器。  

    很好。 但是、两者都不支持 bill board 设备类、对吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    您是否也可以确认以下内容?

    *根据您的信息、TPS65987和 TPS65988用于 Intel 参考设计。
    是否有可能披露 使用了两个以上设备的英特尔 CPU 参考板?
    此外、如果可能、您能否分享有关它们的设计信息(原理图/布局)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    很遗憾、 如果没有保密协议、我们无法共享英特尔参考设计原理图。 有关 Thunderbolt 参考设计的更多信息、请参阅以下常见问题解答。  

    此致、  

    Aya Khedr