主题中讨论的其他器件: TPS65988DK、 TPS65987、TPS65988
工具与软件:
您好!
我希望您在下面进行确认。
我知道 TPS65987DDK 支持具有交替模式的 PD3.1。
但是、我不确定这是否可用于 DP (显示端口)源端或仅用于 DP 接收端。
问题1。 此器件能否同时用于 DP 拉电流侧/灌电流侧?
问题2: 如果 Q1的答案为否、则哪个器件可用于具有 PD3.1交替模式的 DP 源端?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我希望您在下面进行确认。
我知道 TPS65987DDK 支持具有交替模式的 PD3.1。
但是、我不确定这是否可用于 DP (显示端口)源端或仅用于 DP 接收端。
问题1。 此器件能否同时用于 DP 拉电流侧/灌电流侧?
问题2: 如果 Q1的答案为否、则哪个器件可用于具有 PD3.1交替模式的 DP 源端?
此致、
你好、龙一
感谢您联系我们!
TPS65987DDK 支持 DisplayPort 拉电流和灌电流、可使用 GUI 工具进行配置。 请参阅以下有关 ts 的应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?DisplayPort=1730127909540&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D
此致、
Aya Khedr
您好!
感谢您的答复。
> 1- Bill 板支持通常仅适用于 Thunderbolt 设计。 这是用于 Intel 参考设计吗? 最终应用是什么?
否、这不适用于 Intel 设计。 在当前情况下、我们将仅使用 TPS65987DDK 作为 PD 源(DFP)、并采用交替模式(显示端口)。
因此、我们将不要求板级器件类别。 但我想在将来的用例中对此进行确认。
如果我们要将您的设备用作具有交替模式的 PD 接收器(UFP)(换句话说、我们要在显示器端使用您的设备)、建议使用哪种设备?
BR、