This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:TPS536C1+CSD95515感测线路问题

Guru**** 2812365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431113/tps536c7-tps536c7-csd95515-sense-line-issue

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件:CSD95515

工具与软件:

您好!

我需要帮助来调试一个问题、即将使用 TPS536C7+CSD95515为 ASIC 芯片上的0.75V 电源轨供电。

对于 FL2_VDD0V75_ANLG 电源轨、我们已根据 ASIC 设计指南进行了远程和本地感测连接。

但是、添加这两个连接(遥感和本地检测)后、输出不会生成。 我们还尝试了仅使用遥感连接、但输出仍然无法调节。  

只有在我们不连接遥感电阻并连接本地检测电阻的情况下、输出才会处于稳压状态。

我 可以共享相关的电源侧原理图以及与 Broadcom 端和软件文件的连接、以直接供分配给 TI 人员查看。 请检查并与遥感线路共享可能会阻止输出处于稳压状态的任何潜在问题。

感谢您对此的帮助。 如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:  

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您向我们提出这个问题。 如果您愿意通过此论坛共享原理图和配置文件、请这么做、我可以帮助提供支持、但请注意这是一个公共论坛、因此在共享专有数据时请记住这一点。

    如果需要、我可以通过电子邮件联系、我们可以通过该媒介进行故障排除。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请通过电子邮件联系或分享您的。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:  

    我已经通过电子邮件给您发送了一封邮件、以便我们可以通过该主题进行讨论和调试。  

    此致、
    Nick Z