主题中讨论的其他器件:CSD95515、
工具与软件:
您好!
我需要帮助来调试一个问题、即将使用 TPS536C7+CSD95515为 ASIC 芯片上的0.75V 电源轨供电。
对于 FL2_VDD0V75_ANLG 电源轨、我们已根据 ASIC 设计指南进行了远程和本地感测连接。
但是、添加这两个连接(遥感和本地检测)后、输出不会生成。 我们还尝试了仅使用遥感连接、但输出仍然无法调节。
只有在我们不连接遥感电阻并连接本地检测电阻的情况下、输出才会处于稳压状态。
我 可以共享相关的电源侧原理图以及与 Broadcom 端和软件文件的连接、以直接供分配给 TI 人员查看。 请检查并与遥感线路共享可能会阻止输出处于稳压状态的任何潜在问题。
感谢您对此的帮助。 如有任何问题、请告诉我。