This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:高侧和低侧 MOSFET 损坏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430785/lm5122-highside-and-lowside-mosfet-damage

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好!

我们将 LM5122用于升压电路、现在高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 均已损坏、请提前查看波形和原理图、如果我们的设计存在任何错误、表示感谢。  

原理图:

波形:

MOSFET 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    输出目标电压设置为48V、对吗?
    您还能提供输入电压和最高负载条件吗?

    根据这些参数、可以更轻松地审查设计。

    有一点我已经可以说明、根据所选的感应电阻、电流限制设置为18.87A。
    电感器显示饱和电流限制为15A、因此它可能会在过流保护触发之前饱和、这会导致强电流尖峰、从而损坏 FET。


    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的 电路分析、根据您的推荐、我们需要选择 电感器的更大连续电流、

    电流 超过20A、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    是、选择饱和电流高于 18.87A 的电感器。

    发生损坏时的测试条件是什么? 请分享更多波形。

    此致、

    Feng