工具与软件:
有关此器件的两个问题:
1) 1) UVLO 行为
我不理解数据表中有关此引脚的说明或如何设置外部电阻器。
它指出" VON UVLO 阈值必须设置为至少4.5V、以确保..."
- 该4.5V 电压发生在哪个节点上?
- 表中的电阻值与 UVLO 的电压有何关系?
我无法理解这一点、因为
- A_VOUT 连接到 VOUT、使其在单元启动之前接地。
- 如果我只是在表中插入10V 的电阻器值(适用于12V 输入电压)、那么随着 Vin 从0到12V、UVLO 上的电压会从0V……1.5V 开始。
那么4.5V 电压从何而来?
2) 2)脉冲跳跃
是否可以计算避免+12V 输入和-5V 或-12V 输出(默认频率)条件下的脉冲跳跃所需的最小负载? 50 mA 是否足够?
3) 3)输出 PI 滤波
我喜欢在输出端放置 π 型滤波器以降低开关噪声。 (10uF、0.5欧姆接地电阻、1uF 屏蔽线圈) 预计这种布置会导致器件故障的任何原因是什么?