This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:UVLO 电压、脉冲跳跃、输出滤波

Guru**** 2385710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431530/lmz34002-uvlo-voltage-pulse-skipping-output-filtering

器件型号:LMZ34002

工具与软件:

有关此器件的两个问题:

1) 1) UVLO 行为

我不理解数据表中有关此引脚的说明或如何设置外部电阻器。

它指出" VON UVLO 阈值必须设置为至少4.5V、以确保..."

  • 该4.5V 电压发生在哪个节点上?
  • 表中的电阻值与 UVLO 的电压有何关系?

我无法理解这一点、因为

  • A_VOUT 连接到 VOUT、使其在单元启动之前接地。
  • 如果我只是在表中插入10V 的电阻器值(适用于12V 输入电压)、那么随着 Vin 从0到12V、UVLO 上的电压会从0V……1.5V 开始。  

那么4.5V 电压从何而来?

2) 2)脉冲跳跃

是否可以计算避免+12V 输入和-5V 或-12V 输出(默认频率)条件下的脉冲跳跃所需的最小负载? 50 mA 是否足够?

3) 3)输出 PI 滤波

我喜欢在输出端放置 π 型滤波器以降低开关噪声。  (10uF、0.5欧姆接地电阻、1uF 屏蔽线圈) 预计这种布置会导致器件故障的任何原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 开启时、VON UVLO 阈值决定了器件开始电源转换的输入电压电平。 这两个电阻在 UVLO 引脚上设置该电压。 UVLO 的最小启动电压为4.5V、不能低于该电压。  

    2.我没有任何关于此设备的数据来提供确切的数字,但这取决于条件。 脉冲跳跃模式会产生纹波、 这有点奇怪、因此您可以使用下面的图像作为参考。 最简单的方法是在实验室中尝试

    3.在输出电容器后添加 π 型滤波器不会引起任何问题。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对2、3的回答

    1)这仍然是没有道理的。 考虑到推荐的分压器、UVLO 引脚上不会出现4.5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    让我再次核对一下、以便与您联系

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    此表对应于设置 UVLO 电压所需的电阻值。

    就4.5V 而言、唯一重要的规格是您可设置 UVLO 的最小电压为4.5V

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil,

    当然,我已经看到了这个表。 我在原始帖子中引用它。 我知道建议使用哪些电阻器。

    我不明白解释性的文字。 表中的电阻如何在 UVLO 处产生4.5V 电压? 我不确定我能否更清楚地说明这一点。

    谢谢。