Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、团队成员:
目前、我们公司使用 BQ27426作为 我们产品的电量监测计。 我们使用化学 ID 为3412的4.4V 电池、并将电池的截止电压设置为3.5V。 当电池电量显示为30%~40%且视频以满载播放时、电池电流输出约为5A、电池电压从3.8V 下降到3.5V。 播放一段时间后、电池电量直接从30%跃升至40%、为0。 此时、使用 EV2300读取信息、发现功率表已输入 SOC1和 SOCF。 这是什么原因、可以使用哪些方法来解决此问题?
谢谢你
最棒的酒店
吴子伟