This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池在低电池电压和高电流条件下跳跃的问题

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429492/bq27426-the-problem-of-battery-jump-under-low-battery-and-high-current

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我们公司使用 BQ27426作为  我们产品的电量监测计。 我们使用化学 ID 为3412的4.4V 电池、并将电池的截止电压设置为3.5V。 当电池电量显示为30%~40%且视频以满载播放时、电池电流输出约为5A、电池电压从3.8V 下降到3.5V。 播放一段时间后、电池电量直接从30%跃升至40%、为0。 此时、使用 EV2300读取信息、发现功率表已输入 SOC1和 SOCF。 这是什么原因、可以使用哪些方法来解决此问题?

谢谢你  

最棒的酒店

 吴子伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 充电状态 跃升到0%、这可能是由于电池电压降至终止电压以下引起的。 您是如何将 ChemID 匹配起来的、您是否使用了 GPCCHEM 工具? 您是否成功完成了学习周期?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27426只有三个可选化学物质 ID、我选择了3142、这与电池最兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否通过使用 GPCCHEM 工具确定了此问题?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、我使用此工具确认3412是最合适的化学 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够使用 SoC 丢弃行为通过 bqStudio 日志文件以及用于配置的.gg 文件发送?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电表跳到0的现象已经得到解决、但在播放视频时电池电量有跳变、从99%到74%不等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../111.loge2e.ti.com/.../104046_2D00_ID3142_2D00_14W_2D00_241018.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我们的 gg 文件和发生异常时的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供日志文件。 此 SoC 跳变似乎是由温度的剧烈变化引起的、请查看下图。 这种温度变化是不现实的、导致电量监测计要执行另一个仿真来估算 SoC。 由于电池的阻抗随着温度降低而增加、这会导致 IR 显著下降、从而使估算容量降低。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下电池电量低时的跳转是否也与 temperaturee2e.ti.com/.../333.log 有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这似乎与温度无关。 我需要看到完整的放电周期和 gg 文件。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问这个 gg 文件是在开始刻录的文件还是在放电完成后引用的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../123123.logThis是完整的放电曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请发送.gg 文件、可在放电周期之前或之后收集。 我只是想查看一下您的电量计配置。  

    此致、  

    Robert。