This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF31-Q1:上电时输出电压过冲

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: REF31-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431319/ref31-q1-output-voltage-overshoot-on-power-up

器件型号:REF31-Q1

工具与软件:

您好、专家级、

1. REF3112-Q1的应用示意图如下。

2.我们发现输出电压有很强的过冲。  上电时、可能是什么问题? 是否有任何方法可以对此进行优化?

期待您的回复。

Yaws

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyao、

    您能否移除负载电容器 C172并确定问题是否仍然存在? 此外、您是否知道 REF31-Q1器件消耗的负载电流?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复、这里是波形时删除 C172 ,问题仍然是预阻.

    负载电流小于100uA。 下面是我移除负载设备和 C172后的波形。

    谢谢!

    Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyao、

    感谢您提供详细的范围捕获更新。 您还能否尝试同时移除26欧姆输入阻抗? 器件会创建可能影响器件性能的输入 RC 滤波器。

    谢谢!
    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    移除磁珠对测试结果没有太大影响、

    此外、我们 在优化输出电容之前发现了一个10R 电阻、但这不是正确的设计。

    谢谢  

    Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyao、

    我已通过电子邮件联系您、并提供了您的 FAE 支持。

    谢谢!
    约书亚