Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1、
工具与软件:
您好!
我们将一个 UCC14240连接到 UCC5870栅极驱动器、作为逆变器设计的一部分。 UCC14240的所有输出均为0.0V、该器件在24V 下使用约1mA。
我们所需的输出为+20V、-5V。 因此、我们遵循了 UCC1424x 设计电子表格、两个 FBVEE 电阻器的电阻值均为49.9K、FBVCC 电阻器的电阻值为10K 和69.8K。 ILIM 为270R。
COM-COM 电容器约为40uF、VEE VCC 电容器约为22uF。
我们的 VIN 为+24VDC、ENA 引脚为4.1V、PG 引脚具有10K 上拉至3.3V
我们的原理图如下所示。
我们的电路板布局显示了关键组件:
有人可以建议检查什么以确定为什么没有输出? 对于器件具有0V 输出的原因、我们完全不知所措。
谢谢