This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:无输出

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC14240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431618/ucc14240-q1-no-output

器件型号:UCC14240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1

工具与软件:

您好!

我们将一个 UCC14240连接到 UCC5870栅极驱动器、作为逆变器设计的一部分。 UCC14240的所有输出均为0.0V、该器件在24V 下使用约1mA。

我们所需的输出为+20V、-5V。 因此、我们遵循了 UCC1424x 设计电子表格、两个 FBVEE 电阻器的电阻值均为49.9K、FBVCC 电阻器的电阻值为10K 和69.8K。 ILIM 为270R。

COM-COM 电容器约为40uF、VEE VCC 电容器约为22uF。

我们的 VIN 为+24VDC、ENA 引脚为4.1V、PG 引脚具有10K 上拉至3.3V

我们的原理图如下所示。

我们的电路板布局显示了关键组件:

有人可以建议检查什么以确定为什么没有输出? 对于器件具有0V 输出的原因、我们完全不知所措。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些推荐的调试步骤:

    1. 对于新设计、请将 UCC14240-Q1更改为 UCC14241-Q1。 UCC14241-Q1具有一些 UCC14240未实现的启动和抗噪性能改进。
    2. 请遵循 UCC14241数据表第12.5节中详述的 PCB 设计指南
      1. 旁路电容器应尽可能靠近 IUC 引脚。 与任何高频旁路电容器一样、您也不希望在旁路电容器和您尝试旁路的引脚之间放置过孔。 目标是强制电流尽可能流过导通电容器。
      2. 您可以尝试通过将0402尺寸的陶瓷旁路电容器直接放置在 VINP-GNDP 和 VDD VEE 引脚上来恢复 PCB 布局。 0402尺寸的电容器可以直接焊接到 UCC14241封装/引脚上-在您下次修改 PCB 之前、不能再有比这更好的旁路了。
      3. UCC14241-Q1具有集成式高频变压器。 在传统的电源转换器设计中、您不会在变压器下方路由信号、因此建议不要在 UCC14241-Q1下方路由。
    3. 使用 Excel 设计计算器工具中所示的配置为 RDR 排列的 RLIM。
      1. 电容器比为1.81、而输出电压比为4。 这些电阻器应尽可能匹配(减去可能施加到 VDD 或 VEE 的任何额外偏置)。 是否确定根据电子表格中的建议值应用了正确的输出电容器比率?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您花时间作出响应。

    1.我订购了一些 UCC14241要尝试。

    主题。  我们的旁路电容器靠近是出于合理原因、但此器件可能有一些因素使其格外敏感。  我们也遇到了 TPS55165的类似问题、需要直接在反馈引脚16处连接一个旁路电容器。 如果电容器距离该引脚甚至1mm、则会导致器件不稳定。

    话虽如此、下面是我们的输入旁路。

    下面是我们的 VDD VEE 旁路、但我们的旁路电容器位于电路板的背面。

    2C. 表示感谢。

    3、我们将修改硬件以使用 RDR 配置、并检查电容比。 我们基本上复制了 UCC14241EVM-052原理图、并认为这应该是一个很好的起点。

    我们将进行更改并报告、感谢您迄今提供的帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我们最终在 COM 和 VEE 之间得到了大约60uF 的电容以使器件启动。

    20、-5系统的最终值为:

    Cout1B = 20.1uF (建议使用12.4uF 电子表格)

    Cout2 = 10.2uF (建议使用3.2uF 电子表格)

    Cout3 = 60uF。 (建议使用41.7uF 电子表格)。

    Cout3上额外的20uF 是关键。

    谢谢

    太棒了!