This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450铅酸充电器24V–内部基准 Vf 波动问题(因此浮动电压较低)

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC2906
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430276/bq24450-bq24450-lead-acid-charger-24v-problem-with-fluctuating-internal-reference-vf-and-lower-floating-voltage-consequently

器件型号:BQ24450
Thread 中讨论的其他器件: UC2906

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ24450铅酸电池充电器, 24V , 1.7A 最大 充电电流。

多年来,我一直在使用它的几个项目(和 UC2906, UC 3906更早),它总是工作正常。

但是、现在我有大约20个成品 PCB、其中一些用 UC2906完成、还有一些用 BQ24450完成、

内部基准 Vf 存在问题、2.3V。 我注意到浮动电压(在25°C 处需要27.6V)

充电周期结束时为27.0–27.1V。 我试过几个 PCB ,结果总是相似的。

所以,我试图检查 PCB 的质量,设计的质量,但我发现唯一的事情是 VF ,这需要2.3V 在25°C

(这是我正在测试的室温)是远,低得多–约2.22V。

但是、目前我使用数字万用表测量它、由于的寄生电容、它会缓慢上升至2.3V

万用表、我想。 当然、我完成测量后、电压会快速降至2.22V。

请注意、2.22V 是 与45°C 温度相对应的基准电压。

(计算-3.5mV / 1°C)。 我包含 BQ24450的电路原理图。

有人知道发生了什么吗?

 

我可以在 VF 添加一些电容,大约几百 pF 吗? 如果我添加电容、电路是否能够正常工作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikola

    我们正在检查您的问题、并将尽快更新您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikola

    需要注意以下几点:

    1.) 是的、可以在 VF 上添加电容

    2.) 可能流入 CE 引脚或 VFB 引脚的泄漏电流可能会降低电压-作为测试断开、您可以在测试时减小电阻值

    3.) 仔细检查器件温度和热补偿