Thread 中讨论的其他器件: UC2906
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ24450铅酸电池充电器, 24V , 1.7A 最大 充电电流。
多年来,我一直在使用它的几个项目(和 UC2906, UC 3906更早),它总是工作正常。
但是、现在我有大约20个成品 PCB、其中一些用 UC2906完成、还有一些用 BQ24450完成、
内部基准 Vf 存在问题、2.3V。 我注意到浮动电压(在25°C 处需要27.6V)
充电周期结束时为27.0–27.1V。 我试过几个 PCB ,结果总是相似的。
所以,我试图检查 PCB 的质量,设计的质量,但我发现唯一的事情是 VF ,这需要2.3V 在25°C
(这是我正在测试的室温)是远,低得多–约2.22V。
但是、目前我使用数字万用表测量它、由于的寄生电容、它会缓慢上升至2.3V
万用表、我想。 当然、我完成测量后、电压会快速降至2.22V。
请注意、2.22V 是 与45°C 温度相对应的基准电压。
(计算-3.5mV / 1°C)。 我包含 BQ24450的电路原理图。
有人知道发生了什么吗?
我可以在 VF 添加一些电容,大约几百 pF 吗? 如果我添加电容、电路是否能够正常工作?