This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:用于复位热关断和摆幅功能咨询的迟滞

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429292/tps1h000-q1-hysterisis-for-resetting-the-thermal-shutdown-and-swing-functional-consultation

器件型号:TPS1H000-Q1

工具与软件:

您好、

芯片还有热摆动功能的热关断、摆动 T (hys)是10℃、但对于我们实际的设备来说、PCB 板上的负载会随时开关、这会导致整个板载温度不断变化、很容易关闭输出、因为热摆动功能、热摆动功能是否会关闭检测? 但是、这也写入下图:接地短路后的热行为、因此在输出对地短路时诊断是否开始、温度变化对正常使用没有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我现在正在检查这一点、很快就会回复您。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    上图是"接地短路后"热行为的示例。 所述的热保护特性始终处于运行状态、而不仅仅是在接地短路后。  

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不适合我们的应用场景、有没有不带热振荡保护的芯片、请推荐它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们所有的高侧开关都具有这些热保护功能。  

    负载应随时关断和导通的 PCB 是这些器件的常见应用。  

    请考虑数据表第10.1节中的布局指南。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我想明确说明的是、该器件仅在温度为10C 时不会关断。 仅当温度上升到高于 T_SD 或 FET 温度上升到比控制器高60C 时、它才会关闭。 后者实际上只能在短接至 GND 的情况下预计到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您仍然没有捕捉到我的担忧。 例如、打开设备后、我有一个大功率负载、其热损耗约为10W。 当设备正常运行时、当负载未开启时、板载温度为70℃;当负载开启时、板载温度为85℃、当我们使用负载时、板载温度会随机开启和关闭。 此开关的过程是否会导致 TPS1H000-Q1芯片进入热振荡保护状态? 或者热振荡检测时间是否非常短、比实际应用的加热和冷却时间要快得多、并且不会因为热振荡而关闭输出? 我不知道我是否理解正确?

    设备的实际温度变化如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一点、我想知道参数 T (hys)是否会因为我的器件负载开关操作而关闭!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    T_HYS 只是热振荡关断复位的迟滞。 。 热振荡关断参数为60C 但预计在"安全工作温度"再次被识别之前、可能需要60C - 10C 的时间。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道、热摆是否需要经过一段时间才能确定10°C 的摆幅。 下图中未显示该时间。 如果在负载开关期间正常使用时温度上升和下降非常缓慢、是否会因为热摆动而不会关闭输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这不是特定的时间参数。 其理念是、热摆幅表示 FET 温度与逻辑其余部分的温差。 所以、您可以看到、如果功率 FET 的温度快速升高、就会出现较大的温差。 如果差异大于60C、则器件将触发热摆幅关断。 --> ΔT = T (FET)–T (逻辑)> T (SW)

    当温差至少为60C - T_HYS (10C)时、该器件将恢复。 --> Δ t = T (FET)–T (Logic) < T (ΔT)–T (hys)

    数据表的"7.3.5.4.2热摆幅"部分对此进行了介绍。  

    谢谢!

    Sarah