This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:适用于变压器的24V 和3.3V 多输出设计

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11107, TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422416/tps23753a-design-for-transformer-multiple-output-24v-and-3-3v

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP11107

工具与软件:

您好!

我需要使用 PMP11107参考设计、该设计使用具有双路输出的 TPS23753A、其中包括一个变压器、如下所示: www.ti.com/.../PMP11107。

但是、如果我想获得24V/0.4A 和3.3V/1A 输出、而不是5V 和3.3V 输出、我能否获得一些关于正确绕组比的指导? 我仍在学习变压器计算、我正努力正确填写变压器计算器表格。

正如我在数据表中找到的、PMP11107设计的绕组比为:

匝数比:
PIN2-1:PIN3-4=2.77±3%:1
PIN2-1:PIN8-7=18.0±3%:1
PIN2-1:PIN7-6=6.0±3%:1
引脚2-1:引脚10-9= 9.0±3%:1

e2e.ti.com/.../LDT0567_2D00_50-transformer-dual-output-5v-3.3v.pdfe2e.ti.com/.../PMP11107.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    感谢您发送编修! 我将查看您的问题、并在本周结束之前回来。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我热切地等待你的答复。

    我想分享来自 PMP11107设计中使用的 LDT0567-50、即 LinkCom 的同一反激式变压器供应商的更新。 他们同意根据我的要求生产定制变压器、标记为 PD1324-001SR、我将随附。

    PD1324-001SR 变压器具有与 LDT0567-50完全相同的配置、不同之处在于输出电压为24V 和3.3V。

    经过更仔细的检查、我认为我需要从您的专业知识中进一步澄清一些内容。 在 PD1324-001SR 数据表中、将驱动 MOSFET Q2和 Q5栅极的引脚6似乎可能具有接近30V 的电压。 然而、Q2和 Q5的 Vgss 为20V。 这样不会损坏它们吗?

    我们是否应考虑以下解决方案之一:

    1. 将 Q2和 Q5替换为具有更高 Vgss 额定值的 MOSFET。
    2. 添加稳压器、例如在引脚6与 Q2和 Q5的栅极之间使用两个电阻器。 但是、实现该功能可能需要进行额外的调整、因为引脚6尚未移交。 我可能在这里被误解了。

    谢谢你。
    此致。

    e2e.ti.com/.../linkcom-final-1-PD1324_2D00_001SR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fomi:

    感谢您的耐心。   

    以下次级侧 FET (Q2)的 Vgs 不具有~30V 直流 Vgs 偏置、因为当 Q2导通或体二极管导通时、其源极将接近24V。 以次级侧接地为基准、当 Q2导通时、Vgs = VG - Vs = 29V - 24V = 5V。  

    SYNC FET 通常用于高电流应用、您可以将 Q2替换为额定电压为100V 的肖特基二极管。

    此外、您可以让 Linkcom 交换24V 和3.3V 位置、因为3.3V 的电流高于0.4A。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我感谢您分享这方面的知识。 但是、作为初学者、由于3.3V 输出的更高电流、我不清楚您的建议是交换24V 和3.3V 位置。 您能解释一下为什么需要进行这一改变吗? 这是否意味着我还需要移动 GND (P10)以允许 P9 (3.3V)切换位置?

    稍后、Linkcom 给我发送了最后的变压器设计、见下文。

    该设计在 p7上具有24V 输出、在 p9上具有3.3V 输出、其中 P6位于 p7和 p8之间、从而产生15V 输出、该输出将驱动 MOSFET Q2和 Q5的栅极。

    Linkcom 的这款定制变压器能否与 PMP11107参考设计结合使用、特别是与输出侧的同步整流器结合使用、同时保持 Q2和 Q5? 电流为0.4A (24V)和1A (3.3V)时、用肖特基二极管替代 Q2是否会更好?

    您的指导对我来说非常有价值。 非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    感谢您的 更新。 很抱歉 PoE 团队最近很忙。  我会在本周结束前回来。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    感谢您的耐心。

    新版本看起来更好。 可以使用二极管 整流 而不是同步 FET。  

    最好将绕组6-7-8整体处理、并确保 PIN2-1与 PIN8-6之间的匝数比为1:1.64。

    此外、对于绕组9-10、9:1的匝数比可能不够高、可能会导致24V 的输出电压略低于24V。 您可以考虑9.5:1到10.3:1。  

    如果更改有意义、请再次咨询 Linkcom。  修改变压器后、您可以参考  PMP11107 设计并使用肖特基二极管来代替 FET。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 您的解释让我学到了很多。 我很快就会和 linkcom 联系。

    谢谢你
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    欢迎您! 请再次与 Linkcom 联系、如果他们有任何问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Diang