主题中讨论的其他器件:PMP11107、
工具与软件:
您好!
我需要使用 PMP11107参考设计、该设计使用具有双路输出的 TPS23753A、其中包括一个变压器、如下所示: www.ti.com/.../PMP11107。
但是、如果我想获得24V/0.4A 和3.3V/1A 输出、而不是5V 和3.3V 输出、我能否获得一些关于正确绕组比的指导? 我仍在学习变压器计算、我正努力正确填写变压器计算器表格。
正如我在数据表中找到的、PMP11107设计的绕组比为:
匝数比:
PIN2-1:PIN3-4=2.77±3%:1
PIN2-1:PIN8-7=18.0±3%:1
PIN2-1:PIN7-6=6.0±3%:1
引脚2-1:引脚10-9= 9.0±3%:1
e2e.ti.com/.../LDT0567_2D00_50-transformer-dual-output-5v-3.3v.pdfe2e.ti.com/.../PMP11107.pdf