This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:调节电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432252/tps65132-adjust-voltage

器件型号:TPS65132

工具与软件:

你(们)好

您可以提供帮助和建议的修改和驱动程序

需要将 TPS65132输出电压调整为±6V

Android 平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    该 IC 可通过 I2C 进行编程。 寄存器0x00和0x01将调整 VPOS 和 VNEG。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    请提供支持 Android 稳压器架构的驱动程序

    我需要更改寄存器。 请告诉我在哪里更改它。

    Android 架构下的稳压器具有您的 TPS65132WRVCR 驱动器。 但是、客户尝试在/sys/class/regulator 下修改它、但失败了。 比较此目录中的其它芯片驱动程序、但此版本的驱动程序不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们还没有为 Android 开发此类驱动程序、请让客户使用 I2C 对此 IC 进行编程。

    BR

    Patrick