This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:上一篇文章、B FET 未在适当的瞬间关闭/关闭 ONN。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422962/ucc28951-q1-previous-post-b-fet-not-turning-off-turning-onn-at-proper-instant

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

尊敬的 Mike:

根据应用手册和上一篇文章、TABSET 和 TCDSET 应相等。 因为现在、我们将仅使用固定延迟选项。 建议不使用自适应延迟。

我设置了更多死区时间来了解问题。 D FET 正确关闭/关闭 ONN、与其中一个同步门(蓝色)相一致。 而 B 漏源波形(如果您观察到)会尝试关闭/关闭 ONN、但某种因素阻止了它。 应该尝试自适应延迟选项、还是应该继续使用固定延迟选项。 这与变压器的泄漏有关吗? 请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的查询、我们会尽快进行审核。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    固定延迟方法应该适用于您的应用。

    您需要多大的 TABSET 和 TCDSET 延迟?

    您能否查看 QbD 和 QDD 的示波器图和、并测量谐振环周期的1/4?

    这应该是您需要的延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 已调整延迟、下面是结果。已捕获同步 FET 栅极和 B 漏源极。  

    负载:1A、输入电压:700

    负载:5A、输入电压:700V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将图发布到该文件中时我遇到问题。  我不知道为什么会出现这种问题、我会向 e2e 团队报告。

    您的 FET A 至 FET D 导通延迟应设置为200ns。  打开延迟看起来设置为600ns。  您能否尝试调整导通延迟以查看波形是否有所改善。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我尝试调整 DELAB、DELCD 保持 Delef 接触,我注意到,如果我更改 DELAB、DELCD 也会减少。 为什么会这样? 即使我没有更改 DELEF 电阻器。

    2.下面是初级 FET 与同步 FET 闸脉冲的波形比较(上一回复总结的问题)

    3.即使我在粘贴图片时遇到问题,现在使用铬浏览器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    E 和 F 的导通延迟基于关断 A 和 B。  如果您使用的是自适应延迟、E 和 F 延迟将随 CS 信号而变化。

    则必须包括 ADC 的绝对最大性能。  ADEL 和 ADEREF 将接地、或通过 VREF 和 ADEL ADEREF 引脚之间的分压器设置为接地。  如果您更改 RAB 和 RCD 的导通延迟而不更改 ADEL 和 ADELEF 上的电压、则不应更改 E 和 F 的导通延迟。  但是、如果您要以某种方式更改 ADEL 和 ADEREF 上的电压、您将更改延迟。  我会进行检查以确保没有调节 ADEL 和 ADEREF 处的电压来调节 TABSET、TCDSET 时序。  您应该只需要调整 RAC 和 RCD 电阻器。

    您仍需要设置 A、B、C 和 D 的开启延迟才能删除您看到的原始问题。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我将仅使用固定延迟方法。 ADEL、ADEREF 接地。 我试着把 DELAB、DELCD 减少到更低的值,我注意到的是, DELEF 也在减少,我不明白。 我降低 DELAB 和波形开始慢慢变得干净,但我注意到 DELEF 以某种方式减小,这就像从一侧消除问题,并添加另一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT F 的导通延迟应基于 REF 设置的延迟和 OUT A 的关断  

    OUT E 的导通延迟应基于 REF 设置的延迟和 OUT B 的关断  

    如果 ADEL 和 ADELEF 都接地、那么我不会认为更改 RAB 和 RCD 会在 OUT E 和 OUT F 变为高电平时产生影响。

    您是否在控制器的 OUT A、OUT B 以及 OUT E 和 OUT F 处验证了这一点?

    我认为唯一能想到的可能是不同的。  如果您减小 OUT A 的接通延迟。 输出 D。 这将增加可实现的最大占空比。  OUT F 和 E 的行为将根据此发生变化。  但是、它们应该仍会根据 OUT A 和 OUT B 变为低电平而导通。  请注意、OUT E 和 OUT F 在 续流期间将较高。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在稍后分享一些测试图像。 我想了解几件事。

    1.分享使用 SIC MOSFET 进行 PSFB 的数据。 目前在下一修订版原理图中,我参考东芝5KW 参考设计(5 KW 隔离式双向直流-直流转换器参考设计|东芝电子器件与存储公司|亚洲-英语 )

    2.另外,为了加快初级 FET (SIC MOSFET)的关断速度,是否可以 分流 SiC 二极管以加快关断速度? 它会干扰 ZVS 或相关的东西吗? 图像如下所示

    3、 如果按照 Excel 的要求需要匀场电感器,我们不使用匀场电感器? 后果是什么? 它是仅硬开关还是会干扰任何其他波形?

    4.在初级侧的漏极到源极 FET 之间添加陶瓷电容器、如下所示。 这是在 CT 之后。 我们可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个新问题、与原来的问题无关。  您可以在 e2e 中重新发布吗?

    此致、