This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:使用陶瓷输出电容器时 LDO 的不稳定性

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS1585A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432642/lms1585a-instability-of-ldo-using-ceramic-output-capacitors

器件型号:LMS1585A

工具与软件:

我们在使用 X7R 输出电容器的设计中使用此器件(3.3V 固定电压)。 我们一直在经历间歇性不稳定性、这促使我研究这个 LDO 并发现 AN-1482。 此注释似乎提示使用陶瓷输出电容器可能会导致非为其设计的 LDO 不稳定。

我的问题是、LMS1585A 是否属于此类别?  

是否有 合适的陶瓷输出电容器替代产品?

是否有办法查找支持陶瓷电容器的 LDO? 因为并非所有数据表都包含此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    [报价 userid="629365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432642/lms1585a-instability-of-ldo-using-ceramic-output-capacitors "]

    我的问题是、LMS1585A 是否属于此类别?  

    [报价]

    我相信是这样。 从数据表中并不是非常明显、我不得不通读它来找到一个提示、但 EC 表中提到钽电容器用于表征。  

    Unknown 说:
    是否有 合适的陶瓷输出电容替代产品?[/报价]

    我认为 LM317 最接近正常工作、但采用的 KCS 封装并不完全相同。  

    [quote userid="629365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432642/lms1585a-instability-of-ldo-using-ceramic-output-capacitors 是否有办法查找支持陶瓷电容器的 LDO? 因为并非所有数据表都包含此信息。

    几乎任何在过去10年中发布的器件将针对稳定性要求提供更多细节并且将是陶瓷稳定器件。 要避免使用不是为陶瓷电容器设计的旧器件、最简单的方法是避免使用旧器件。 但是、有时如果您有特殊的应用需求、比如可以处理中等 VIN 范围输入电压的高电流器件、如 LMS1585A。 我们还有其他5A 器件、但较新的器件是低输入电压器件。 在您无法避免使用旧器件的情况下、通常可以使用带有串联电阻器的陶瓷电容器来人为添加所需的 ESR。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Nick、我将考虑长期更换 LDO。 当前的设计在输出上并行使用4x10uF X7R 电容器(结果有点雄心勃勃),您认为如果我们通过使用单个 MLCC 来提高 ESR 吗? 还是 恢复使用 钽聚合物是当前布局的最佳方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    即使是单个 MLCC 的 ESR 也远低于钽电容器、因此在这种情况下、我预计器件也会不稳定。 最好在不更改布局的情况下用干式钽电容器更换电容器。

    此致、

    Nick