工具与软件:
我们在使用 X7R 输出电容器的设计中使用此器件(3.3V 固定电压)。 我们一直在经历间歇性不稳定性、这促使我研究这个 LDO 并发现 AN-1482。 此注释似乎提示使用陶瓷输出电容器可能会导致非为其设计的 LDO 不稳定。
我的问题是、LMS1585A 是否属于此类别?
是否有 合适的陶瓷输出电容器替代产品?
是否有办法查找支持陶瓷电容器的 LDO? 因为并非所有数据表都包含此信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们在使用 X7R 输出电容器的设计中使用此器件(3.3V 固定电压)。 我们一直在经历间歇性不稳定性、这促使我研究这个 LDO 并发现 AN-1482。 此注释似乎提示使用陶瓷输出电容器可能会导致非为其设计的 LDO 不稳定。
我的问题是、LMS1585A 是否属于此类别?
是否有 合适的陶瓷输出电容器替代产品?
是否有办法查找支持陶瓷电容器的 LDO? 因为并非所有数据表都包含此信息。
尊敬的 Peter:
[报价 userid="629365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432642/lms1585a-instability-of-ldo-using-ceramic-output-capacitors "]我的问题是、LMS1585A 是否属于此类别?
[报价]我相信是这样。 从数据表中并不是非常明显、我不得不通读它来找到一个提示、但 EC 表中提到钽电容器用于表征。

Unknown 说:是否有 合适的陶瓷输出电容替代产品?[/报价]我认为 LM317 最接近正常工作、但采用的 KCS 封装并不完全相同。
[quote userid="629365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432642/lms1585a-instability-of-ldo-using-ceramic-output-capacitors 是否有办法查找支持陶瓷电容器的 LDO? 因为并非所有数据表都包含此信息。
几乎任何在过去10年中发布的器件将针对稳定性要求提供更多细节并且将是陶瓷稳定器件。 要避免使用不是为陶瓷电容器设计的旧器件、最简单的方法是避免使用旧器件。 但是、有时如果您有特殊的应用需求、比如可以处理中等 VIN 范围输入电压的高电流器件、如 LMS1585A。 我们还有其他5A 器件、但较新的器件是低输入电压器件。 在您无法避免使用旧器件的情况下、通常可以使用带有串联电阻器的陶瓷电容器来人为添加所需的 ESR。
此致、
Nick